This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:MPPT 充电控制器

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896788/bq24650-mppt-charge-controller

器件型号:BQ24650

您好,

我使用30W 太阳能电池板为12伏电池充电。 在白天,它正在为电池充电,但在夜间 ,它将进入故障模式,有时可能是由于电池电压过低。 第二天,即使有太阳能,它也不会为电池充电,除非我手动重新启动它。 此外,它还关闭负载电源。 在这方面是否有任何解决方案可以自动退出故障模式并在 PV 电源存在时为电池充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tantravahi、

      您将 MPPSET 点设置为什么电压? 很可能该电压未正确设置。 当阳光回来并且您发现电池未充电时、请记录:

    • VCC
    • MPPSET 电压(在 IC 附近测得)
    • SRN  
    • 输入电流
    • 充电电流
    • STAT1、STAT2
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keder,

    感谢您的回复。 MPPSET 点的电压在 IC 附近设置为2.02V、根据 公式、Vmppt 为19V。电阻值为499k 和36k、电池电压低于7V、仍处于故障模式。 即使电池深度放电、我也能在早上通过太阳能获得至少负载的输出。 有没有这种方法?

    谢谢、此致  
    Prathush Tantravahi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prathush、

       根据负载、您是指外部系统负载、还是仅指电池的充电电流? 您的充电调节电压设置为什么? 另请在上述条件下测量 VFB、并让我知道 VCC 值。