主题中讨论的其他器件:TPS3850
各位专家:
当 SET0和 SET1处于高阻抗状态时、TPS3850有何行为? 看门狗是禁用还是启用?
用户的情况如下、使用两种模式:SET0和 SET1引脚连接到 MCU。 在 MCU 初始化期间、SET0和 SET1状态为高阻抗且没有 WDI 信号、看门狗在这种情况下将如何工作? WDO 是否会继续转售 MCU? 谢谢。
Arie
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家:
当 SET0和 SET1处于高阻抗状态时、TPS3850有何行为? 看门狗是禁用还是启用?
用户的情况如下、使用两种模式:SET0和 SET1引脚连接到 MCU。 在 MCU 初始化期间、SET0和 SET1状态为高阻抗且没有 WDI 信号、看门狗在这种情况下将如何工作? WDO 是否会继续转售 MCU? 谢谢。
Arie
阿里
SET0/1在高阻抗状态下未定义。 这实际上取决于引脚上是否仍有什么电荷以及引脚连接到了什么。 我认为低电平是基于以下假设:没有驱动信号、之前没有驱动信号、引脚上没有连接任何信号。 SET0/1引脚上的逻辑值也可以在输入变为高阻抗之前保持之前的逻辑值、因此未定义。 处于未定义电压状态时、我无法确认逻辑。 当输入为高阻抗时、一个10kohm 上拉或下拉电阻器将使引脚处于一个确定状态。