This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850-Q1:SET0和 SET1处于高阻抗状态时的看门狗行为

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3850

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895708/tps3850-q1-watchdog-behavior-when-set0-and-set1-are-in-high-impedance-state

器件型号:TPS3850-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3850

各位专家:

当 SET0和 SET1处于高阻抗状态时、TPS3850有何行为? 看门狗是禁用还是启用?

用户的情况如下、使用两种模式:SET0和 SET1引脚连接到 MCU。 在 MCU 初始化期间、SET0和 SET1状态为高阻抗且没有 WDI 信号、看门狗在这种情况下将如何工作? WDO 是否会继续转售 MCU? 谢谢。

Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿里

    在高阻抗状态下、SET0和 SET1未定义、我猜可能是逻辑低电平。对于您描述的情况、建议使用上拉或下拉电阻器在 MCU 处于高阻抗状态时设置确定的状态。 默认状态可能是 SET0上拉至电压、SET0下拉至 GND、以将初始状态设置为禁用。 然后、当 MCU 打开时、它可以向 SET 引脚发送适当的电压电平以初始化看门狗超时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的回复。 当 SET0/1处于高阻抗状态时、您能否帮助确认逻辑状态? 如果 SET0/1处于逻辑低电平、则意味着 WDO 将在 MCU 初始化期间复位 MCU、对吧?

    如果在 SET0/1引脚上需要上拉和下拉电阻器、您建议的值是多少? 10k 是否在这里正常? 谢谢。

    Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿里

    SET0/1在高阻抗状态下未定义。 这实际上取决于引脚上是否仍有什么电荷以及引脚连接到了什么。 我认为低电平是基于以下假设:没有驱动信号、之前没有驱动信号、引脚上没有连接任何信号。 SET0/1引脚上的逻辑值也可以在输入变为高阻抗之前保持之前的逻辑值、因此未定义。 处于未定义电压状态时、我无法确认逻辑。 当输入为高阻抗时、一个10kohm 上拉或下拉电阻器将使引脚处于一个确定状态。