您好!
我在我们的系统中设计了 BQ24105电池充电器。 该器件将为3节串联锂离子电池充电(容量为750mAh)。 由于这些电池将长期存放、仅用于紧急情况、因此电池供应商建议将其充电并保持在12V (而不是其最大电压12.6V)。 因此、我选择470k 和100k 作为反馈电阻器、以便为12V 充电。
我已将 Riset 电阻器选择为33k、将 Rsns 电阻器选择为100m Ω。 这应提供30mA 的预充电电流和~300mA 的完整充电电流。 当我的电池插入并通电时、充电器会显示它按预期处于充电状态。 然而、当测量输出电流时、它保持在~30mA、并且永远不会增加到300mA 的满充电电流。
电池电压为11.04V、远高于71.4%的快速充电阈值、但我从未看到充电电流增加。 我没有离开它一两个多小时、但我担心在这些情况下、我将输入超时、并且必须对充电器进行循环通电。 TTC 电容器被选为100nF。
如果您能提供任何建议、我们将不胜感激。
谢谢、
Andrew