This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105:电池充电器未离开预充电阶段

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897308/bq24105-battery-charger-not-leaving-precharge-phase

器件型号:BQ24105

您好!

我在我们的系统中设计了 BQ24105电池充电器。 该器件将为3节串联锂离子电池充电(容量为750mAh)。 由于这些电池将长期存放、仅用于紧急情况、因此电池供应商建议将其充电并保持在12V (而不是其最大电压12.6V)。 因此、我选择470k 和100k 作为反馈电阻器、以便为12V 充电。

我已将 Riset 电阻器选择为33k、将 Rsns 电阻器选择为100m Ω。 这应提供30mA 的预充电电流和~300mA 的完整充电电流。 当我的电池插入并通电时、充电器会显示它按预期处于充电状态。 然而、当测量输出电流时、它保持在~30mA、并且永远不会增加到300mA 的满充电电流。

电池电压为11.04V、远高于71.4%的快速充电阈值、但我从未看到充电电流增加。 我没有离开它一两个多小时、但我担心在这些情况下、我将输入超时、并且必须对充电器进行循环通电。 TTC 电容器被选为100nF。

如果您能提供任何建议、我们将不胜感激。

谢谢、

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我担心感测电阻两端的电压不是推荐的值、这会导致问题。 在第8.3.4节中、V_IREG 是充电电流(300mA)与 RSNS (100m Ω)或30mV 的乘积。 建议的范围为100mV 至200mV。

    如果您需要300mA 的充电电流、我建议从150mV 的 V_IREG 开始、从而提供500m Ω 的感应电阻器。 这使得 RISET1和 RISET2为6.66k Ω。

    谢谢、

    Mike Emanuel

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。