请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS82130 大家好、团队、
我有一个关于热依赖性对效率的问题。
这与以下员额有关。
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/880292/3256899
我们可以通过图表中的 Ta=75C、12Vin、3.3V/2A out、Theta-JA 值和 Tj_max 来计算功率耗散大约为1.08W。
但是、效率曲线表明、在输入电压为12V、输出电压为3.3V/2A 时、效率约为87.5%、我们可以计算出功率耗散约为0.94W。
这是否意味着 Ta=25C 和 Ta=75C 之间的效率差异很大?
如果是、有哪些因素导致了巨大的差异? 电感器特性?
此致、