This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:热依赖性与效率

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896996/tps82130-thermal-dependency-on-efficiency

器件型号:TPS82130

大家好、团队、

我有一个关于热依赖性对效率的问题。

这与以下员额有关。

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/880292/3256899

我们可以通过图表中的 Ta=75C、12Vin、3.3V/2A out、Theta-JA 值和 Tj_max 来计算功率耗散大约为1.08W。

但是、效率曲线表明、在输入电压为12V、输出电压为3.3V/2A 时、效率约为87.5%、我们可以计算出功率耗散约为0.94W。

这是否意味着 Ta=25C 和 Ta=75C 之间的效率差异很大?

如果是、有哪些因素导致了巨大的差异? 电感器特性?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    随着 FET Rdson 和电感器 DCR 随温度的升高、环境温度升高通常会导致更多的功率耗散。 将140mW 的功率耗散差除以 Iout^2、计算出该差值的直流电阻增加仅为35m Ω。 我认为这种差值不是不合理的。 此外、这些也是数据表中的典型曲线、而效率图和 SOA 可能尚未在同一单元上进行测试、因此 RDSon/DCR 可能存在一些部件间差异。

    此致、
    Kris