Jason、
我的客户还有一些问题。
Q1:查看数据表中的图14、Vout 斜坡在红圈点之后不受控制。
在什么条件下、Vout 斜坡控制已释放?
Q2:在这个 Vout 斜坡控制释放点之后、我的客户担心不必要的浪涌电流可能性。
您对此问题有什么意见吗?
此致、
希拉诺
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Hirano-San、
TPS7A19的软启动设计为软启动在开始时激活、软启动在 Vout 达到最终值的一定百分比后释放、因为没有软启动、因此输出会改变斜率并快速斜升至最终值 值。 通常、这种设计是为了加快启动速度。 软启动停止的阈值因 LDO 而异、在该 LDO 上、从下面的波形来看、它似乎是最终值的70%
是的、软启动周期之后的快速斜坡也会导致快速输出电压上升、但由于输出上的电压已经升高、因此与接地电平上的有效电容相比、有效电容要小得多、而电容会降低。 当输出电压已经接近其目标值时、浪涌电流将小得多。
这是否能回答您的问题?
此致、
Jason Song
您好、Hirano-San、
我与我们的设计团队进行了讨论、这里是该器件中软启动的工作方式。 有一个比较器将内部 Vref 电压与阈值电压进行比较、以确定何时应停止软启动。 输出电压是 Vref 的增益、增益由电阻分压器设置。 阈值因 LDO 和 LDO 而异、控制不是很好、这说明了不同输出选项的不同增益以及比较器阈值的一些变化、启动波形将会发生变化。 但是、启动将始终显示一个受控的上升至特定点并快速充电至目标。
现在这有道理吗?
此致、
Jason Song