This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A19:软启动是如何工作的? 二

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A19

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894936/tps7a19-how-soft-start-works-ii

器件型号:TPS7A19

Jason、

 

我的客户还有一些问题。

 

Q1:查看数据表中的图14、Vout 斜坡在红圈点之后不受控制。

在什么条件下、Vout 斜坡控制已释放?

Q2:在这个 Vout 斜坡控制释放点之后、我的客户担心不必要的浪涌电流可能性。

您对此问题有什么意见吗?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、  

    请允许我花些时间与我们的设计工程师联系、了解答案。 我会在2010年4月之前回复您。  

    此致、  
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、  

    TPS7A19的软启动设计为软启动在开始时激活、软启动在 Vout 达到最终值的一定百分比后释放、因为没有软启动、因此输出会改变斜率并快速斜升至最终值 值。 通常、这种设计是为了加快启动速度。 软启动停止的阈值因 LDO 而异、在该 LDO 上、从下面的波形来看、它似乎是最终值的70%

    是的、软启动周期之后的快速斜坡也会导致快速输出电压上升、但由于输出上的电压已经升高、因此与接地电平上的有效电容相比、有效电容要小得多、而电容会降低。 当输出电压已经接近其目标值时、浪涌电流将小得多。

    这是否能回答您的问题?  

    此致、  

    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

     

    感谢您的回答、但我的客户仍有问题。

     

    去年10月、我的客户评估了 TPS7A19的条件、Vin=24V、Vout=7V。 I OUT =几十 mA。

    然后、阈值小于目标 Vout 值的50%、与70%不同。

    该设计是否针对器件变化?

    还是阈值取决于输入电压、输出电压和其他条件?

    如果它取决于输入电压、输出电压和其他条件、有什么方法可以估计它大约有多少?

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、  

    请给我一些时间来进行设计、以了解有关器件软启动工作原理的更多详细信息。 我将在2015年4月之前回来。  

    此致、  
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、  

    我与我们的设计团队进行了讨论、这里是该器件中软启动的工作方式。 有一个比较器将内部 Vref 电压与阈值电压进行比较、以确定何时应停止软启动。 输出电压是 Vref 的增益、增益由电阻分压器设置。 阈值因 LDO 和 LDO 而异、控制不是很好、这说明了不同输出选项的不同增益以及比较器阈值的一些变化、启动波形将会发生变化。 但是、启动将始终显示一个受控的上升至特定点并快速充电至目标。  

    现在这有道理吗?

    此致、  

    Jason Song