Other Parts Discussed in Thread: TPS2557, TPS2561, TPS2560
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2557 主题中讨论的其他器件: TPS2561、 TPS2560
大家好、
我的客户将 TPS2557的两个输出引脚分开以支持两个通道 输出、此配置与数据表中的典型应用不匹配。
但客户发现 、每个通道的 OCP PINT 将是 ILIM 电阻器实际设置的1/2、 不会相互影响。
客户想知道该行为是否正常以及 TPS2557是否可以支持双通道应用。
你能给评论吗?
非常感谢。
Oliver OU