This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2557:剂量 TPS2557支持双通道输出?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2557, TPS2561, TPS2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896828/tps2557-dose-tps2557-support-two-channel-output

器件型号:TPS2557
主题中讨论的其他器件: TPS2561TPS2560

大家好、

我的客户将 TPS2557的两个输出引脚分开以支持两个通道 输出、此配置与数据表中的典型应用不匹配。

但客户发现 、每个通道的 OCP PINT 将是  ILIM 电阻器实际设置的1/2、  不会相互影响。  

客户想知道该行为是否正常以及 TPS2557是否可以支持双通道应用。

你能给评论吗?

非常感谢。  

Oliver OU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    不能支持双通道应用、因为只有一个内部 FET。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziv、

    如果内部只有一个 FET、那么为什么我们发现两个输出引脚内部没有通过检查阻抗连接在一起?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    我只是咨询营销人员。

    请改用 TPS2560或 TPS2561。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。