This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:如何打开 BQ2970?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896423/bq2970-how-to-turn-on-bq2970

器件型号:BQ2970

大家好、

我的客户询问了一个有关 COUT/DOUT 何时拉高以打开外部 FET 的问题。

条件是客户首先插入电池、电池电压约为3.4V、然后他们将施加一个电源并缓慢增加输出电压。

那么、我的客户的问题是、什么电压电平 BQ2970将打开 FET?

请提供建议。

下面是测试装置。

谢谢

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    除非检测到故障情况、否则应接通 FET 电源。 有五种不同类型的故障可关闭 CHG 或 DSG FET:OVP、UVP、OCC、OCD 和 SCP。 OVP 和 OCC 故障都将关闭 CHG FET、UVP、OCD、SCP 故障将关闭 DSG FET。

    他们是否询问在发生故障后、充电器需要施加什么电压来重新开启 FET? 电压阈值取决于数据表表中定义的特定器件型号和数据表中定义的迟滞。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    客户正在设计 BQ29700。

    是的、我问 充电器需要施加什么电压来打开 FET? 请参阅以下数据表说明。

    您还能指导我电 压阈值在哪里、因为我找不到、抱歉。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    PACK+/ PACK-引脚上的电压必须足够高、以便 V-和 BAT 引脚之间的电压至少为1.3V。 您可以将其视为一个分压器、其中 PACK+和 BAT 之间有330、RV-D 介于 BAT 和 V-之间、处于100k 和550k 欧姆之间、V-和 PACK-之间有3.3k。

    我计算出 DOUT 应导通约1.35V。 我认为1.7V 是安全的、可以假设 DOUT 在所有条件下都将打开。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    谢谢