Other Parts Discussed in Thread: BQ2970
大家好、
我的客户询问了一个有关 COUT/DOUT 何时拉高以打开外部 FET 的问题。
条件是客户首先插入电池、电池电压约为3.4V、然后他们将施加一个电源并缓慢增加输出电压。
那么、我的客户的问题是、什么电压电平 BQ2970将打开 FET?
请提供建议。
下面是测试装置。
谢谢
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Paul:
除非检测到故障情况、否则应接通 FET 电源。 有五种不同类型的故障可关闭 CHG 或 DSG FET:OVP、UVP、OCC、OCD 和 SCP。 OVP 和 OCC 故障都将关闭 CHG FET、UVP、OCD、SCP 故障将关闭 DSG FET。
他们是否询问在发生故障后、充电器需要施加什么电压来重新开启 FET? 电压阈值取决于数据表表中定义的特定器件型号和数据表中定义的迟滞。
此致、
Matt
尊敬的 Paul:
PACK+/ PACK-引脚上的电压必须足够高、以便 V-和 BAT 引脚之间的电压至少为1.3V。 您可以将其视为一个分压器、其中 PACK+和 BAT 之间有330、RV-D 介于 BAT 和 V-之间、处于100k 和550k 欧姆之间、V-和 PACK-之间有3.3k。
我计算出 DOUT 应导通约1.35V。 我认为1.7V 是安全的、可以假设 DOUT 在所有条件下都将打开。
此致、
Matt