This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24196:是否从快速充电变为恒压充电

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894192/bq24196-whether-change-from-fast-charge-to-constant-voltage-charge

器件型号:BQ24196

大家好、

当客户通过 REG04设置充电限制电压时、如果电压接近 REG04设置的此限制电压、芯片是否会 从快速充电变为恒定电压充电?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据 d/s 上的电池充电曲线、当电池电压接近充电电压限值(REG04[7:2])时、充电电流将自动减小。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢   您的回复。

    芯片内部是否存在 AD 采集、因此外部可以通过 I2C 设置寄存器的电压值(3.504V 至4.400V)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    您对第二个问题有什么意见吗?  谢谢!

    芯片内部是否存在 AD 采集、因此外部可以通过 I2C 设置寄存器的电压值(3.504V 至4.400V)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    主机可通过 I2C 设置充电电压限制(REG04[7:2])。

    谢谢、

    宁。