This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:TPS26621 -关于未使用的 UVLO 引脚

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896704/tps2662-tps26621---about-unused-uvlo-pin

器件型号:TPS2662

大家好、

 

根据数据表、如果不需要欠压锁定功能、则必须使用将 UVLO 端子连接到 IN 端子

一个 MΩ Ω 电阻器。 UVLO 引脚的额定电压为 μA、该电阻器将 UVLO 引脚电流限制为< 60 μ A。 UVLO 引脚不得悬空。

 

如果我们不使用 UVLO 功能,输入电压为24V,则 UVLO 引脚约为24V,因此额定电压超过5V。

但是、UVLO 引脚受内部4.4V 齐纳二极管保护。

因此、这种用法没有问题。

我的理解是否正确?


 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、隐藏、

    仍需要在 Vin 和 UVLO 引脚之间串联一个1MOhm 的电阻、以限制流入 内部4.4V 齐纳二极管的电流。  

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh-San、

    感谢您的快速回复和信息。

    此致、

    隐藏