请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2662 大家好、
根据数据表、如果不需要欠压锁定功能、则必须使用将 UVLO 端子连接到 IN 端子
一个 MΩ Ω 电阻器。 UVLO 引脚的额定电压为 μA、该电阻器将 UVLO 引脚电流限制为< 60 μ A。 UVLO 引脚不得悬空。
如果我们不使用 UVLO 功能,输入电压为24V,则 UVLO 引脚约为24V,因此额定电压超过5V。
但是、UVLO 引脚受内部4.4V 齐纳二极管保护。
因此、这种用法没有问题。
我的理解是否正确?
此致、
隐藏