This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8101:4.5V 设计

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896814/tps7a8101-design-for-4-5v

器件型号:TPS7A8101

大家好、

对于 TPS7A8101、在数据表表表2中、我们没有看到输出电压为4.5V 的 R1和 R2值。

VIN 为5V、您能否为 Vout= 4.5V 提供 R1和 R2值?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    数据表中有以下公式可用于计算任何可能的输出电压:

    因此、如果 R2=10K、46.25KOhm 电阻器将产生4.5V 电压。 最接近的1%电阻器将为46.4K。

    但愿这对您有所帮助。