Other Parts Discussed in Thread: TPS54618-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54618-Q1
您好!
我们使用此 IC 从3.3V 生成0.9V 和1.05V 电压
我们使用100nF 作为引导电容器。 需要知道对于温度变化、引导电容器要求是什么。
我们的系统可在-40C 至105C 的温度范围内运行。 在这些条件下、引导电容器要求是什么
谢谢
Vignesh