This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54618-Q1:关于引导电容器要求

Guru**** 2626815 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54618-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895221/tps54618-q1-regarding-boot-cap-requirment

器件型号:TPS54618-Q1

您好!

我们使用此 IC 从3.3V 生成0.9V 和1.05V 电压

我们使用100nF 作为引导电容器。 需要知道对于温度变化、引导电容器要求是什么。

我们的系统可在-40C 至105C 的温度范围内运行。 在这些条件下、引导电容器要求是什么

谢谢

Vignesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vignesh、

    如数据表中所述、陶瓷电容器的值应为100nF。 建议使用额定电压为10V 的 X7R 或 X5R 级电介质、因为在温度和电压范围内具有稳定的特性。

    遵循这些建议可确保系统的功能。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vignesh、

    我没有听到您的反馈!

    还有其他问题吗?

    非常感谢!

    此致、
    Dorian