This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 针对参考设计的 PMIC 建议

Guru**** 1658350 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65023B, LM26480
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896410/pmic-suggestion-for-reference-design

主题中讨论的其他器件:TPS65023BLM26480

大家好、

您能不能建议按如下所示进行降压:-

双通道降压:-

输入电压- 2.7V 至5.5V
降压1输出- 2.2V、1.5A
降压2输出- 0.8至1.3V、1.5A
静态电流-最大15uA
应具有 EN 和 PG 引脚
开关频率-最小1.5MHz (提供选项)
如果 PMIC (降压转换器2)具有基于引脚的控制降压输出的功能、则增加了优势。

单通道降压:-

输入电压- 2.7V 至5.5V
降压1输出- 1.8V、500mA
静态电流-小于15uA
应具有 EN 和 PG 引脚
开关频率-最小1.5MHz (提供选项)

此致、
Tom Liu