请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS65023B、 LM26480大家好、
您能不能建议按如下所示进行降压:-
双通道降压:-
输入电压- 2.7V 至5.5V
降压1输出- 2.2V、1.5A
降压2输出- 0.8至1.3V、1.5A
静态电流-最大15uA
应具有 EN 和 PG 引脚
开关频率-最小1.5MHz (提供选项)
如果 PMIC (降压转换器2)具有基于引脚的控制降压输出的功能、则增加了优势。
单通道降压:-
输入电压- 2.7V 至5.5V
降压1输出- 1.8V、500mA
静态电流-小于15uA
应具有 EN 和 PG 引脚
开关频率-最小1.5MHz (提供选项)
此致、
Tom Liu