This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27423:具有负电压的 UCC27423驱动器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27423, UCC27524, UCC27324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896459/ucc27423-ucc27423-drive-with-negative-voltage

器件型号:UCC27423
主题中讨论的其他器件: UCC27524UCC27324

您好、专家、

我对 MOSFET 栅极驱动器有两个问题。

使用 UCC27423以负电压驱动

是否可以将 UCC27423用于负电压驱动应用、如下面的电路? 对于 ON 状态、驱动器电路输出12V、对于 OFF 状态、驱动器输出-3V。  

MOSFET 的负 Vgs

我看到一些 MOSFET GS 可承受-20V/-30V 负电压。 如果客户使用-12V 来关闭 MOSFET。 它是否会对电路产生不良影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenna、

    很长一段时间! 但愿一切顺利。

    1) 1) UCC27324的 OUTx 引脚上的-3V 可能适用于负关断。 如果您只是驱动 MOSFET、则可能不需要负关断电压、因为这是 IGBT 和 SiC FET 更常见的做法。 不过、我要注意 OUTx 引脚上的15V 差值、这不会为您提供足够的瞬态余量、因为驱动器只能处理 OUTx 和 GND 之间的16V。 另一方面、UCC27524将为负栅极驱动提供更宽的裕度。

    2) 2)-12V 关断对于 MOSFET 关断而言不是必需的、即使 IGBT 通常为-5V 至-8V、这也是过度的、具体取决于具有较高寄生电容的 IGBT。  

    此致、

    -Mamadou