This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS763-Q1:需要 IBIS 模型

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896038/tps763-q1-need-ibis-model

器件型号:TPS763-Q1

您好!  

我的客户正在寻找 TPS76350QDBVRQ1的 IBIS 模型。 请帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    我们通常不会为线性稳压器等电源组件发布 IBIS 模型。
    发布该标准是为了在器件的输入/输出缓冲器上提供数据。
    IBIS 模型通常用于模拟数字电子产品中的信号完整性和时序。
    LDO 是一款功率器件、本身不是数字电子器件、因此无需进行此分析。

    如果客户正在考虑使能引脚、我们建议他们使用有关设计使能引脚的数据表信息。

    谢谢、

    斯蒂芬