This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV757P:在 Vout=3.3V 时、我们是否具有最大功率耗散与电流的波形

Guru**** 2521090 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV757P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896499/tlv757p-do-we-have-the-waveform-of-max-power-dissipation-vs-current-at-vout-3-3v

器件型号:TLV757P

尊敬的团队:

您能否帮助回答以下有关 TLV757P 的问题?

当 Vin=5V、Vout=3.3V 时、TLV757P 能够承受的最大电流是多少?

RθJA RθJA RθJA 功耗*Δ V=(5-3.3)*输出电流*Δ V<125-25、Δ V=231.1 (SOT-23),那么输出电流应小于0.25A,对吧? 但0.25A 与我们的最大电流1A 相比太小。 那么、您能否告诉我我们的器件何时能够承受1A 的输出电流?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    关于问题1、请参阅以下内容:

    该图是使用两种封装的 TJA 并假设 PCB 温度为40C 的情况下绘制的。 请注意、我们的 TJA 值基于 JEDEC 标准高 K 电路板。 改进的布局可以改善 SON 数、如以下 应用手册中所述。 它对 SOT-23没有影响、因为没有散热焊盘。  

    对于问题2、要支持1A 的电流、您需要使用较低的压降或具有更好散热能力的器件。 我发现 TPS7A81 可能是在此进行宣传的最佳产品:

    但愿这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的帮助!

    此致、

    雪利