请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV757P 尊敬的团队:
您能否帮助回答以下有关 TLV757P 的问题?
当 Vin=5V、Vout=3.3V 时、TLV757P 能够承受的最大电流是多少?
RθJA RθJA RθJA 功耗*Δ V=(5-3.3)*输出电流*Δ V<125-25、Δ V=231.1 (SOT-23),那么输出电流应小于0.25A,对吧? 但0.25A 与我们的最大电流1A 相比太小。 那么、您能否告诉我我们的器件何时能够承受1A 的输出电流?
谢谢、此致、
雪利