请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77905 大家好、团队、
我的客户将 BQ77905用于12V 项目。
在测试过程中、他们得到了定期反馈、即12V 电池不会通过 LED 显示剩余电量。 相反、客户必须将电池插入工具以查看充电情况。
我们是否具有与 BQ77905类似的器件? 客户计划添加3至4个 LED 以指示可用电量。
提前感谢、
尼德胡
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
我的客户将 BQ77905用于12V 项目。
在测试过程中、他们得到了定期反馈、即12V 电池不会通过 LED 显示剩余电量。 相反、客户必须将电池插入工具以查看充电情况。
我们是否具有与 BQ77905类似的器件? 客户计划添加3至4个 LED 以指示可用电量。
提前感谢、
尼德胡