This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:电池充电显示

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905, BQ40Z50-R1, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896484/bq77905-battery-charge-display

器件型号:BQ77905

大家好、团队、

我的客户将 BQ77905用于12V 项目。

在测试过程中、他们得到了定期反馈、即12V 电池不会通过 LED 显示剩余电量。 相反、客户必须将电池插入工具以查看充电情况。  

我们是否具有与 BQ77905类似的器件? 客户计划添加3至4个 LED 以指示可用电量。

提前感谢、

尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼德胡、您好!
    BQ77905等初级保护器不报告充电状态。 要在不添加 MCU 的情况 下计算和报告充电状态、您可以查看 BQ4050或 BQ40z50-R1等监测计。 它们都支持 SOC 的 LED 显示。