请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC21222-Q1 您好!
引脚 INA、DIS 和 INB 上的内部电阻器的容差是多少?
内部电阻值:
INA => 200K => Tol?
DIS => 50K => Tol?
INB => 200K => Tol?
等待有价值的回复。 请务必立即回复。
此致、
Prajeesh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
引脚 INA、DIS 和 INB 上的内部电阻器的容差是多少?
内部电阻值:
INA => 200K => Tol?
DIS => 50K => Tol?
INB => 200K => Tol?
等待有价值的回复。 请务必立即回复。
此致、
Prajeesh
大家好、Prajeesh、
如果驱动电路出现问题、这些电阻器用于将输入保持在已知状态。
电阻值不能保证,但良好的经验法则是+/-20%。
请特别注意 DT 引脚。 如果未正确使用、您可以在系统中看到问题。 我们建议在该引脚上使用噪声滤波电容器以防止出现问题。 请阅读并遵循数据表建议。
如果您有其他问题、请告知我们。 如果您的问题得到了解答、请按绿色按钮告知我们。 谢谢、祝您愉快!