This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21222-Q1:UCC21222-Q1_内部电阻容差值

Guru**** 2573515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895268/ucc21222-q1-ucc21222-q1_-internal-resistance-tolerance-value

器件型号:UCC21222-Q1

您好!

引脚 INA、DIS 和 INB 上的内部电阻器的容差是多少?

内部电阻值:

INA  => 200K  => Tol?

DIS  => 50K   => Tol?

INB  => 200K  => Tol?

等待有价值的回复。 请务必立即回复。

此致、
Prajeesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Prajeesh、

    如果驱动电路出现问题、这些电阻器用于将输入保持在已知状态。

    电阻值不能保证,但良好的经验法则是+/-20%。

    请特别注意 DT 引脚。 如果未正确使用、您可以在系统中看到问题。 我们建议在该引脚上使用噪声滤波电容器以防止出现问题。 请阅读并遵循数据表建议。

    如果您有其他问题、请告知我们。 如果您的问题得到了解答、请按绿色按钮告知我们。 谢谢、祝您愉快!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  

    此致、

    Prajeesh