This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54329无法在-35C 温度下工作

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54329

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894348/tps54329-cannot-work-at--35c-temperature

器件型号:TPS54329

您好!

我的客户正在测试 TPS54329以替代 BD9329AEFJ。

原理图如下所示:这些参数在红色框中进行了注释。 输入为12V、输出为5V、2W。

它们无法在-35C 温度下工作。

但该器件可以在室温下正常工作。 请告知我们如何检查此问题? 是否有不合适的参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    TPS54329采用 DCAP2控制、旨在与特定的输出滤波器组件配合使用。  输出电容应为 MLCC X5R 电介质、理想情况下为3 x 22uF。  输出电感应为2.2uH 而不是10uH。  建议的 FB 电阻器为124k 和22.1k。 您可以使用不同的值、但如果使用前馈电容、则需要重新计算该电容。  请参阅数据表中的表1。  尝试更改这些组件、看看您的电路是否更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    谢谢、这很有帮助。

    另一个问题是热阻。

    对于 BD9329AEFJ、额定热阻参数将在以下条件下进行测试:

    安装在4层50mm x 30mm x 1.6mm 应用板上  

    但我们没有热阻参数的测试条件、测试条件是什么?

    我们是否还在4层50mm x 30mm x 1.6mm 应用板上进行了参数测试? 然后我们可以进行苹果与苹果的比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    等待您的回答、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我之前回答过、但 鉴于可能存在网络问题的情况、 热参数是使用 JEDEC high-k 优惠券建模的。    有关热指标的详细信息、请参阅。