请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65233 工具/软件:WEBENCH设计工具
我想了解5.5V 输入和18V 输出以及400mA 负载电流的效率图。 相同额定值下的总功耗。 如果我可以为此获取一个仿真工具、那会很有帮助。 如果工具不可用、最好能获得与 TI WEBENCH 中提供的报告类似的报告。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
我想了解5.5V 输入和18V 输出以及400mA 负载电流的效率图。 相同额定值下的总功耗。 如果我可以为此获取一个仿真工具、那会很有帮助。 如果工具不可用、最好能获得与 TI WEBENCH 中提供的报告类似的报告。
您好、Anurag
此器件没有 TI WEBENCH。
今天、我 有机会访问位于中国北京的实验室、我在一些负载下测试了效率、如下所示。
| 输入电压 | 输入电流 | 输出电压 | 输出电流 | 效率 |
| 5.5. | 1.553 | 18 | 0.4. | 84.3% |
| 5.5. | 1.148. | 18 | 0.3. | 85.5% |
| 5.5. | 0.749 | 18 | 0.2. | 87.4% |
| 5.5. | 0.369. | 18 | 0.1. | 88.7% |
| 5.5. | 0.187. | 18 | 0.05 | 87.5% |
| 5.5. | 0.059. | 18 | 0.01. | 55.5% |