This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS65233:如何对此器件进行仿真

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895457/webench-tools-tps65233-how-to-simulate-this-device

器件型号:TPS65233

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我想了解5.5V 输入和18V 输出以及400mA 负载电流的效率图。 相同额定值下的总功耗。 如果我可以为此获取一个仿真工具、那会很有帮助。 如果工具不可用、最好能获得与 TI WEBENCH 中提供的报告类似的报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anurag  

     此器件没有 TI WEBENCH。  

    今天、我 有机会访问位于中国北京的实验室、我在一些负载下测试了效率、如下所示。  

    输入电压 输入电流 输出电压 输出电流 效率
    5.5. 1.553 18 0.4. 84.3%
    5.5. 1.148. 18 0.3. 85.5%
    5.5. 0.749 18 0.2. 87.4%
    5.5. 0.369. 18 0.1. 88.7%
    5.5. 0.187. 18 0.05 87.5%
    5.5. 0.059. 18 0.01. 55.5%
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    感谢您提供数据。

    是否有可能找到总功率耗散。 如果不是、我是否可以通过任何方式自行获取/计算它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Anurag  

    您可以使用(引脚- PoUT)计算总功率损耗、包括 IC 损耗、二极管损耗和电感器损耗。  

    例如 ,在400mA 负载下,总功率损耗为5.5*1.553 - 18*0.4 = 1.3415W。