请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62110-HT 主题中讨论的其他器件: TPS62110
大家好、
我正在运行 PSpice 的试用版。 我下载了 PSpice 模型和项目示例 TPS62110 PSpice 模型(修订版 B)。 该仿真适用于井下应用(高温)、知道 TPS62110-HT 降压转换器可承受175°C I 运行仿真150°C、并且我遇到此错误"内部错误-器件 X_U1.D_U2_D1中的溢出、转换"
我为 TPS62110使用了瞬态模型、并以时间域(瞬态)运行了仿真、 我使用了自动收敛并将 DMFACTOR = 0.001。