This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62110-HT:同步降压转换器

Guru**** 1832870 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62110-HT, TPS62110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895836/tps62110-ht-synchronous-buck-converter

器件型号:TPS62110-HT
主题中讨论的其他器件: TPS62110

大家好、

我正在运行 PSpice 的试用版。 我下载了 PSpice 模型和项目示例 TPS62110 PSpice 模型(修订版 B)。 该仿真适用于井下应用(高温)、知道 TPS62110-HT 降压转换器可承受175°C I 运行仿真150°C、并且我遇到此错误"内部错误-器件 X_U1.D_U2_D1中的溢出、转换"

我为 TPS62110使用了瞬态模型、并以时间域(瞬态)运行了仿真、 我使用了自动收敛并将 DMFACTOR = 0.001。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Medjak、

    我根据您发布的原理图修改了原理图、仿真按应有的方式运行。  我没有修改任何仿真设置。  是否可以尝试打开新副本以运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Medjak、

    我刚才看到您正在运行 pspice 的试用版。  它的节点限制可能太小、无法运行 TPS62110瞬态模型。  它在完整版上运行得非常完美。