我已经打开了一个案例 CS0175983
我正在尝试了解为何 SS 似乎无法正常工作。
条件:
VIN = 24V (在9ms 内从0-24V 斜坡)
Vout = 15V
Css = 22nf (在10ms 内寻找从0到+15V 的10ms 斜坡)
EN 引脚=悬空
COUT = 60uF
当我施加+24V 电压时、Vout 开始上升至15V、但当它达到+5V (以~2ms 为单位)时、输出电压仅跳至+15V、而不会完成上升。 我已经尝试将 CSS 提高到200nf、虽然 Vout 斜坡更长、但结果是相同的... 当 Vout 达到5V 时、它直接跳至15V。 您可以通过查看上面提供的案例文件#来查看这些范围跟踪。 我对 EN 引脚、SS/TR 引脚和 FB 引脚采用了几条示波器走线。 我已经运行了 WEBENCH 和 TINA、它们的运行方式与我预期的一样(在我预期的时间内、具有从0到15V 的单调斜坡)。 我还在案例报告中提供了一份电路副本。 如果需要、也可以提供布局。 我有几个具有此新器件的电路板、它们的行为完全相同。 我使用的 TPS54335性能非常好、但我需要进行更改、因为我们的输入电压要求增加到高于 TPS54335额定值。 我已经为这个问题挣扎了将近一周、需要解决这个问题或转到其他部分。 请随时联系我们、拨打717-496-5400。
感谢您的支持
Bill