This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54341:电源管理论坛

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54341

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894029/tps54341-power-management-forum

器件型号:TPS54341

我已经打开了一个案例   CS0175983

我正在尝试了解为何 SS 似乎无法正常工作。   

条件:
VIN = 24V (在9ms 内从0-24V 斜坡)
Vout = 15V
Css = 22nf (在10ms 内寻找从0到+15V 的10ms 斜坡)
EN 引脚=悬空
COUT = 60uF

当我施加+24V 电压时、Vout 开始上升至15V、但当它达到+5V (以~2ms 为单位)时、输出电压仅跳至+15V、而不会完成上升。  我已经尝试将 CSS 提高到200nf、虽然 Vout 斜坡更长、但结果是相同的... 当 Vout 达到5V 时、它直接跳至15V。  您可以通过查看上面提供的案例文件#来查看这些范围跟踪。   我对 EN 引脚、SS/TR 引脚和 FB 引脚采用了几条示波器走线。  我已经运行了 WEBENCH 和 TINA、它们的运行方式与我预期的一样(在我预期的时间内、具有从0到15V 的单调斜坡)。  我还在案例报告中提供了一份电路副本。  如果需要、也可以提供布局。  我有几个具有此新器件的电路板、它们的行为完全相同。   我使用的 TPS54335性能非常好、但我需要进行更改、因为我们的输入电压要求增加到高于 TPS54335额定值。  我已经为这个问题挣扎了将近一周、需要解决这个问题或转到其他部分。  请随时联系我们、拨打717-496-5400。   

感谢您的支持

Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我找不到 CS0175983。

    您能否上传 VIN、SS、SW 和 Vout 的电路原理图和波形?

    您是否在 Vout 上升期间具有偏置负载?

    B R
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忽略此范围抓取上的 CH3。。    

    CH3 = SS/TR 引脚

    CH3 = EN 引脚

    CH3 = FB 引脚

    关于输出负载...  
    初始负载为~200mA  .... 我以相同的结果将其增加至1A。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    通道4是24V 输入电流?

    输入峰值电流高达4A 是没有意义的、但负载电流仅为200mA、  

    您能否仔细检查您的电路设计和 PCB 组装? 当输入电压上升至14V 时、一定会出现问题

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    Ch4是24V 输入电流 - 如果您考虑到当输入电压(CH1)达到~15V 时、输出电压(Ch2)会从5V 快速斜升至15V 是合理 的- 输出滤波电容器需要充电.... 因此、4安的电流尖峰基本上是输出电容器充电 瞬态。   这正是我希望软启动功能正常工作的原因、以便我们能够限制此充电瞬态。
    尊敬的 Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    TPS54341是一款开关稳压器、假设15Vin 至5Vout/3A 的效率为85%、

    如果输入电流峰值为4A,则输出电流峰值为:15x4*0.85/5 = 10.2A,

    平均充电电流为10.2/2=5A、持续时间为0.8ms。  

    因此输出电压阶跃为5A*800us/60uF=66V!!

    这就是我们认为这毫无意义的原因、请仔细检查电路组件和组装。

    B R

    Andy