This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:R ILIM 公式? 12和18?

Guru**** 2578985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663, TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895267/tps2660-r-ilim-equation-12-and-18

器件型号:TPS2660
主题中讨论的其他器件:TPS2663

您好!

通过查看 TPS2660和 TPS2663的 DS、我无法理解设置过载电流限制的 R (ILIM)电阻值 ILIM 引脚的公式。

TPS2660的数字12来自哪里、TPS2663的数字18的相同问题来自哪里?

例如 eq。 3和9用于 TPS2660和 eq。 TPS2663为5和8。

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Antonio、

    这些是根据电流限制环路的内部基准和 IC 设计人员的选择得出的

    此致、Rakesh