请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2660 主题中讨论的其他器件:TPS2663、
您好!
通过查看 TPS2660和 TPS2663的 DS、我无法理解设置过载电流限制的 R (ILIM)电阻值 ILIM 引脚的公式。
TPS2660的数字12来自哪里、TPS2663的数字18的相同问题来自哪里?
例如 eq。 3和9用于 TPS2660和 eq。 TPS2663为5和8。
非常感谢、
Antonio