This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61251EVM-517:TPS61251EVM-517

Guru**** 2516800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61251EVM-517, TPS61251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894428/tps61251evm-517-tps61251evm-517

器件型号:TPS61251EVM-517
主题中讨论的其他器件: TPS61251

TPS61251EVM-517关闭。

2年前曾进行过名为"TPS61251:TPS61251的关断电流与 TPS61251中的关断电流"的长时间讨论、但该主题没有结论。
下面是一个问题:

大家好、TI 支持、希望大家都能在疯狂的日子里过得好。

在 TPS61251 数据表表表格的第8.5段中、关断电流的典型值为0.85uA。

我们将3.3V 连接到 VIN、EN 为0V。 在这种情况下、电流为预期的0.85uA。

接下来、我们将 EN 更改为3.3V -输出有效、电流按预期上升。

现在、我们将 EN 设置回0V、预期电流会恢复到0.85uA、但电流会降至9uA -在这种情况下、电流非常高。

当 EN=0V 时产生如此大电流的原因可能是什么、以及我们如何克服这个问题。

请注意、TPS61251EVM-517板的标记为"2010"。 我们在上周购买的2个评估套件上对其进行了测试、两个套件均未通过测试。

非常感谢您提供快速反馈、因为它会影响我们的活动。

Rami Friedlander -+972.54.7721052 - rami@sol-chip.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    我将与我们的同事联系、以查看此案例是否有任何更新。 我收到反馈后会通知您。 请稍等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zack、

    请注意、几年前、本论坛报告的问题完全相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    请参阅以下电源正常功能说明:

    如果 Vout 降至2V 以下、则转换器会禁用所有内部电路。 关断电流应恢复至0.85uA。

    您能否再次检查 Vout 电压?