Other Parts Discussed in Thread: REF3125, REF3325, REF3225, REF3425, REF1933, REF1925
主题中讨论的其他器件:REF3033、 REF3125、 REF3325、 REF3225、 REF3425、 REF1933、 REF1925
大家好、
客户项目中使用了 REF3025和 REF3033。REF30XX 用于失调电压时出现问题。
以下是客户网站上的原理图:
当输入电压低于2.5V 时、REF3025输出电流、正常;
当 Vin 大于2.5V (有时为5~7V)时、电流流向 REF3025。 适用于 REF30525是否正常? REF3025在此应用中可以保持多大的电流?
BR
郭松珍