This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3025:REF30XX 的输出反向电流

Guru**** 2797225 points

Other Parts Discussed in Thread: REF3225, REF1933, REF1925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894707/ref3025-reverse-current-on-output-for-ref30xx

器件型号:REF3025
主题中讨论的其他器件:REF3033REF3125REF3325REF3225REF3425REF1933REF1925

大家好、

客户项目中使用了 REF3025和 REF3033。REF30XX 用于失调电压时出现问题。

以下是客户网站上的原理图:

当输入电压低于2.5V 时、REF3025输出电流、正常;

当 Vin 大于2.5V (有时为5~7V)时、电流流向 REF3025。 适用于 REF30525是否正常? REF3025在此应用中可以保持多大的电流?

BR

郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BR、

    我可以帮助您解决此请求。 R1和 R2的大小是多少?

    REF3025无法灌入 电流并保持适当的稳压。 我建议使用引脚相同的 REF3125或 REF3325来灌入电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    非常感谢您的帮助。

    R1、R2由基准输出电压的灌电流决定。 REF3225似乎适合客户。

    REF1933AIDDCT 还需要对此应用进行评估、您能否为我们进行检查? 谢谢。

    BR

    郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Songzhen、

    我强烈建议使用 REF3425而不是 REF3225、因为 REF3225是 NRND。

    REF1933也可以用于此应用、但它确实具有3.3V/1.65V 电源轨、而不是2.5V 电源轨。

    如果您需要2.5V 的 REF19xx、它将是 REF1925。