This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:SD/SS 引脚

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2596, LM2597, LM2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894492/lm2596-sd-ss-pin

器件型号:LM2596
主题中讨论的其他器件: LM2597LM2595

您好、E2E、

绝对最大额定值表中写入了 SD/SS。 开/关引脚是否意味着相同?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AcGuy、您好。

    在2013年4月修订的数据表中、它显示了开/关引脚绝对最大额定值、没有关于 SD/SS 的内容。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    什么是 SD/SS 引脚? LM2596是否具有关断和软启动功能?

    此致、

    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM2596只有一个用于控制器件的"开/关"或"关断"控制。

    该系列中的其他器件、例如 LM2597、具有更多功能;例如组合关断和软启动引脚、称为 SD/SS。

    LM2596和 LM2595具有简单的开/关功能、无需外部软启动。  LM2596和 LM2595开/关引脚的额定值为-0.3V 至  

    25伏。  对于 LM2597 SD/SS 引脚、电压为6V。  LM2596数据表的不同版本似乎会引起混淆。