Other Parts Discussed in Thread: CSD16301Q2
您好!
我使用 CSD16301Q2来驱动简单 激光器。 我之所以选择 CSD163、是因为我希望电压控制 MOSFET 通过 CC2640r2上的 GPIO 驱动栅极。 打开时的栅极电压为3.0VDC、电池提供4.5VDC。 当栅极拉至3VDC 时、我预计 CSD163将达到20mA (受220 Ω 串联电阻限制)。 当我使用工作台电源为激光施加4.5伏电压时、消耗的电流为11.8mA。 请查看下面显示的我的实施方案、并让我知道我做了什么错。
谢谢、
Patrick