This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD16301Q2:使用 CSD16301Q2来驱动激光器

Guru**** 2814315 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD16301Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894389/csd16301q2-using-csd16301q2-to-drive-a-laser

器件型号:CSD16301Q2

您好!

我使用 CSD16301Q2来驱动简单 激光器。 我之所以选择 CSD163、是因为我希望电压控制 MOSFET 通过 CC2640r2上的 GPIO 驱动栅极。 打开时的栅极电压为3.0VDC、电池提供4.5VDC。 当栅极拉至3VDC 时、我预计 CSD163将达到20mA (受220 Ω 串联电阻限制)。 当我使用工作台电源为激光施加4.5伏电压时、消耗的电流为11.8mA。 请查看下面显示的我的实施方案、并让我知道我做了什么错。

谢谢、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我描述了设置、但没有描述问题。 在对上述电路施加4.5VDC 电压的情况下、我在激光端子上获得2.4VDC 电压、电流约为10mA。 当然、这不足以驱动激光器。 我知道 MOSFET 通常用于功率更高的应用、但我希望采用电压控制行为。 在这些情况下、CSD16301Q2不工作的原因是什么?

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您关注 TI FET。 我看不到您的原理图和设置有任何问题。 我建议测量 FET 的 VGS 和 VDS、以确保获得预期的电压。 当 VGS = 3V 时、FET 应导通- RDS (on)典型值为27m Ω-您应该会看到从漏极到源极的压降非常小。 激光器在您将其连接到 J2的端子上是否具有一定的阻抗? 使用4.5V 和11.8mA 时、我计算出电池上的总电阻为381欧姆。 假设 FET 导通、除了220欧姆电阻外、您还有161欧姆的电阻。 我希望这有助于解决您的问题。 如果您有其他问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的评论和确认、我似乎正在正确实施此器件。 当我将激光模块连接到实验室级的4.5伏电源时、消耗的电流为11.8mA。 在我的电路中、我包含一个限流电阻器(220欧姆)。 因此、激光模块的电压仅为~1.9伏。 这可能是激光输出如此低的原因。 该模块似乎包含自己的电流限制。 移除限流电阻器时是否遇到任何问题?

    再次感谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    如果您确定激光器具有足够的电流保护、我不会看到移除或减小限流电阻器时出现问题。 为了安全起见、您可能希望先尝试减小该值、然后再实际移除或短接电阻器。