This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562201:输入电压为4.7V 时、此 IC 是否可用于3.3V 电压?

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894641/tps562201-can-this-ic-be-used-for-3-3v-while-input-voltage-is-4-7v

器件型号:TPS562201

尊敬的 TI 团队:

数据表中给出了 TPS562201的占空比为75%。

我们是否可以在输入电压最小为4.7V 的情况下对3.3V 输出使用相同的器件?

请提供反馈意见。

谢谢

Saumil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saumil:  

    是的、TPS562201可以支持这种情况。 对于 EE、您是否有严格的负载瞬态要求? 您的 EE 是什么?  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

    好的、基本上我们使用5V、2A 适配器作为电路板的输入、负载电流不会超过1.7A、而我们使用2A 适配器进行同样的操作。

    通常适配器处于+/-5%范围内、因此考虑到我们只是想确认、如果适配器的输出电压随时降至4.75V、我们仍然能够从开关生成3.3V 电压。

    同样的3.3V 开关输出电流要求也不超过1.5A。

    请告诉我、您是否发现其中存在任何风险。

    谢谢

    Saumil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saumil:  

    我认为这个应用没有问题。  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

    好的、谢谢。

    此致

    Saumil