请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS562201 尊敬的 TI 团队:
数据表中给出了 TPS562201的占空比为75%。
我们是否可以在输入电压最小为4.7V 的情况下对3.3V 输出使用相同的器件?
请提供反馈意见。
谢谢
Saumil
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Edwin、
好的、基本上我们使用5V、2A 适配器作为电路板的输入、负载电流不会超过1.7A、而我们使用2A 适配器进行同样的操作。
通常适配器处于+/-5%范围内、因此考虑到我们只是想确认、如果适配器的输出电压随时降至4.75V、我们仍然能够从开关生成3.3V 电压。
同样的3.3V 开关输出电流要求也不超过1.5A。
请告诉我、您是否发现其中存在任何风险。
谢谢
Saumil