请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55288 大家好、
您能否帮助检查下面的原理图、并告知我们是否需要进行调整/修改?
此外、下面还有关于 EVM 用户指南的一些问题。
接地是否必须分离 AGND 和 GND?
2.所有接头都可以移除?
3.在用户指南的第7~9页上,可以将什么 R 和 C 更改为0201大小?
4.在第7页上,可以删除 NT1~NT3吗?
5.在第7页,C1电容值范围是多少? 还是必须具有68uF? 可以将电容器更改为 SMD 电容器?