This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:原理图检查和一些问题

Guru**** 2553710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893526/tps55288-schematic-check-and-some-questions

器件型号:TPS55288

大家好、

您能否帮助检查下面的原理图、并告知我们是否需要进行调整/修改?

此外、下面还有关于 EVM 用户指南的一些问题。

接地是否必须分离 AGND 和 GND?

2.所有接头都可以移除?

3.在用户指南的第7~9页上,可以将什么 R 和 C 更改为0201大小?

4.在第7页上,可以删除 NT1~NT3吗?

5.在第7页,C1电容值范围是多少? 还是必须具有68uF? 可以将电容器更改为 SMD 电容器?

谢谢!e2e.ti.com/.../TPS55288.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    Vin 范围、Vo 范围和输出电流范围是多少?  组件值由这些参数决定。

    顺便说一下、对于 客户原理图审阅、我更喜欢电子邮件审阅、而不是 E2E 审阅。  请接受我的友谊请求并通过电子邮件与我联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helen:

    VIN=19V、Vo=5/9/15/20V、IO、max=4.7A。

    BR、

    C.H. 杨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    我通过电子邮件收到了原理图。 我今天将向您提供反馈。

    请关闭此帖子。