请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A19 您好!
我的客户计划在输入电压= 12V、输出电压= 1.8V/0.03A 时使用 TPS7A1901。
他们对软启动期货有疑问。
工作原理是什么?
请详述一下。
Vout 斜坡时间是多少?
或者、在多长时间内、浪涌电流限制小于多少?
此致、
希拉诺
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Hirano-San、
大多数具有软启动功能的 LDO 在启动期间具有受控的输出斜升。 这是通过在为 LDO 内误差放大器的基准时具有受控的压摆率来实现的。 软启动有助于在初始启动期间最大限度地减少浪涌。 但是、TPS7A19没有专用的软启动或 NR 引脚、此引脚可实现斜升速度的外部控制。 数据表中的图14显示了软启动期间的典型压摆率3V/ms。 浪涌电流可以通过 Q = C x V = dt x I = C x dV 来估算、因此 I = C x dV/dt;浪涌电流将是 C x dv/dt + ILOAD。
此致、
Jason Song