This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A19:软启动是如何工作的?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A19

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894555/tps7a19-how-soft-start-works

器件型号:TPS7A19

您好!

 

我的客户计划在输入电压= 12V、输出电压= 1.8V/0.03A 时使用 TPS7A1901。

他们对软启动期货有疑问。

工作原理是什么?

请详述一下。

Vout 斜坡时间是多少?

或者、在多长时间内、浪涌电流限制小于多少?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、  

    大多数具有软启动功能的 LDO 在启动期间具有受控的输出斜升。 这是通过在为 LDO 内误差放大器的基准时具有受控的压摆率来实现的。 软启动有助于在初始启动期间最大限度地减少浪涌。 但是、TPS7A19没有专用的软启动或 NR 引脚、此引脚可实现斜升速度的外部控制。 数据表中的图14显示了软启动期间的典型压摆率3V/ms。 浪涌电流可以通过 Q = C x V = dt x I = C x dV 来估算、因此 I = C x dV/dt;浪涌电流将是 C x dv/dt + ILOAD。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

     

    感谢您的回答。

    我对此表示赞赏。

     

    此致、

     

    K.Hiarno